This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:@Ω 栅极驱动器、适用于 TP302和 TP301以及 J301和302

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1337497/tida-01606-gate-driver-purpose-of-tp302-and-tp301-and-j301and-302

器件型号:TIDA-01606

尊敬的 TI:

我只是想知道以下电路测试点的作用是什么? (TP 302,304、J301和 J 302)

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingi:

    如果您想连接一个信号来从高压侧进行测量、您可以这样做。 例如、在本地测量的具有高电压的温度。

    谢谢

    此致

    里卡多