This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:PMP40766:从 CC 到 CV 模式的快速转换

Guru**** 2922630 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1331958/pmp40766-pmp40766-quick-transition-from-cc-to-cv-mode

器件型号:PMP40766

您好!

我们将基于 PMP40766参考设计设计设计充电器。 我们的设计包含围绕 CC 和 CV 参考点的极小更改、使其易于从外部 MCU 进行调整。
原型在各方面都很出色、除了一个方面。 我们在确定如何处理它时遇到了一些困难。

我们面临的问题是、当连接了(接近)空电池时、充电器会在1/10 CC 模式下工作、这时输出电压会降低到最大量。 现在、当此模式下电池突然断开连接时、发送到 LLC 控制器的需求信号会立即上升到最大值、因为 CV 环路也会由于低输出电压而钳位到其最大电平。 此时会触发 OCP1 (ISNS 引脚上的信号确实达到约10 Vpk 的电平)。 在这种情况下、我们似乎需要类似软启动功能的东西。

我本来希望包含 C40/DD13/D15的平滑处理电路能够解决这个问题、但实际上并没有解决这个问题。

我们努力纠正这种情况(独立执行的每项操作)的是:

-根据设计程序,验证的 C26/R38是正确的。
-将 C40的步长增加到1uF。
-将 C32增加至2.2uF
-已删除 R41
-将 R40增加至10K
-在 FB 引脚和接地之间增加额外的电阻,以限制输出功率。 我们能够通过实验为该电阻找到合适的值、但所需的最小值也会限制充电器达到500W 的完整输出功率。 造成问题的似乎不仅仅是反馈信号的电平、而是电平及其压摆率的组合。
-在 U3阴极和接地之间添加了额外的电阻器,再次试图限制输出功率。 与以前一样、这也会阻止充电器达到满输出功率。

非常感谢您对此有任何想法。

此致、
G·科艾曼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Geert、我让我们团队的一位工程师来看看这个。 请给我们一些时间。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geert。

    以下是一些可帮助解决此问题的选项:

    1.使用 MCU、在 PRECHARGE 模式下、将 CV 工作点调整为略高于电池输出电压。 这样、当电池断开时、CV 环路将更快地控制反馈环路。

    2.通过使用另一种光耦合器,在预充电模式下使用小信号 FET 在 FB 引脚和 GND 之间放置一个电阻,就像以前所做的那样。 在正常充电模式下、禁用 FET 以允许 LLC 达到全输出功率。

    此致、

    本洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben

    我将用这两种建议做一些测试、以了解哪种方法最有效。

    此致、

    格尔特