This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:Swaroop

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1337035/tida-010057-swaroop

器件型号:TIDA-010057
主题中讨论的其他器件:TX7332AFE5832LP

尊敬的先生:

现在我们已经熟悉了由 TX7332和 AFE5832LP 芯片组成的 Swaroop 系统板。 但当我尝试自己开发它的时候有一些问题。
我有 SlaveFifoSync.img 文件、但我想获取原始代码来生成 img 固件、您能否向我提供它?


期待您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       有关固件的详细信息、请通过 support_us_afe_tx@list.ti.com 与我们联系。

    谢谢。此

    致、 萨维扬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答复!