This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:可变输出电压的 LLC 设计可能性

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1336938/pmp40766-llc-design-possibility-for-variable-output-voltage

器件型号:PMP40766

您好!

我的要求是输入 390Vdc +/-15V 和输出25V +/- 4V 变化、电流为20A。 电流。 这一设计要求对 LLC 是否可行? 。  请  尽可能分享详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LLC 可用于可变输出应用。 但为了涵盖宽输出范围、我们需要具有更低的磁化电感器电感与串联谐振电感器电感比、但代价是与具有固定输出 电压的 LLC 设计相比、RMS 电流更高且效率更低。