This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 仿真误差

Guru**** 2608155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1327801/pspice-for-ti-simulation-error

您好、TI 团队、

在模拟项目时,出现 RPC 服务器不可用的错误。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您正在运行哪个版本?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正在使用最新版本23.1-2024 S001 Windows SPB 64位版本。
    在工具中进行新的更新后会出现此问题、我也尝试重新安装、但问题仍然存在。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能与我分享一下这个项目吗? 我已打开参考设计和旧工程、没有问题、并且想重现此错误。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在捆绑项目之前、请尝试重新启动计算机并再次启动 PSpice for TI。 这可能会解决服务器连接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图在17.4-2023版本的另一台 PC 上打开项目工作正常,更新新版本后,这个问题会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何选项可降级工具版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已确认 最新版本23.1-2024存在此问题、因为我在另一台 PC 上安装了最新版本、并且出现了同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    感谢确认。 我刚刚重新阅读并意识到您正在使用完整的商业编译器版本(SPB)、而不是 PSpice for TI (基于 SPB)。

    我可以代表您与 Cadence 开一个 TT、但他们只能通过我沟通、而不能直接与您沟通。

    关于这一点、我建议与 Cadence 开一个 TT。 我知道他们对17.4有固定的支持,但他们应该能够帮助你23.1和 RPC 错误。 当我上周搜索时,我得到的唯一的点击 RPC 是相当老的。  

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了 Cadence 的回复。

    他们基本上说要和他们一起提交一张票,因为这是商业版。

    它们还提供了以下内容、以帮助调试该问题:

    第1步:

    1. 选择 File > Exit 来关闭 Capture 和 PSpice 应用程序(如果正在运行)。
      b.按 CTRL + ALT + DELETE 并选择任务管理器以进入 Windows 任务管理器。
      c.在 Windows 任务管理器中,选择进程,然后单击图像名称以按字母顺序对进程进行排序。
      d.在任务管理器中终止以下进程

    o capture.exe
    o cdsMsgServer.exe
    o cdsNameServer.exe
    o MrkSrvr.exe
    o pspice.exe
    o pspiceexplorersrvr.exe
    o simmgr.exe
    o simsrvr.exe

    步骤2:
    转到"开始">"运行"并键入"regedit"。



    从以下条目中删除 Capture workspaceEx 注册表:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\OrCAD\CaptureWorkSpaceEx




    **免责声明**
    注册表的编辑只能由熟悉'regedit'的有经验用户完成。 不正确的编辑会导致灾难性的问题。 强烈建议先打开'regedit'并选择文件>导出来保存当前注册表。
    ***编辑风险由您自己承担! ***

    步骤3:

    将 cdssetup 文件夹重命名为位于主位置的 cdssetup_old
    在 Windows 资源管理器地址栏中键入%HOME%、然后单击 Enter。 重命名 cdssetup 文件夹。

    步骤4:

    a.通过在开始菜单中选择 PSpice AD 来独立调用 PSpice。  
    b.现在启动 OrCAD Capture CIS、打开设计并检查问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我之所以关闭此帖子、是因为建议直接向支持 SPB 的 Cadence 提交 TT。  

    您能确认您是运行商业 SPB 还是 PSpice for TI 吗?

    大卫