This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10506:关于 PMP10506 schimatic 的问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1336237/pmp10506-question-about-pmp10506-schimatic

器件型号:PMP10506

您好、E2E:

PMP10506的输入电压为9V 至60V、但逻辑下 C12的额定电压仅为25V。

是否可以理解、当输入电压增大时、Vin 引脚可以保持低于25V 的电压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、感谢您观看这个视频、是的、请使用一个100V 陶瓷电容器。 我还建议为串联二极管使用100V 的电压。 谢谢!