This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误(LMC-022097):许可证调用失败

Guru**** 2609165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1331389/pspice-for-ti-error-lmc-022097-license-call-failed

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大约一周前(2024年2月底)、我根据提示升级了我的 PSPICE for TI 计划、但在升级之后、我无法再次打开它-打开它时没有发生任何事情(没有闪屏、错误等)。  然后、我重新安装了可以正常工作的旧版本、但在安装并尝试打开 PSPICE 后、我收到以下错误:

错误(LMC-022097):功能 PSpice_TI 版本23.100和数量1的许可证调用失败。  捆绑包名称定义为 TI_PSpice_231。  读取许可证配置数据时遇到错误。 重新安装产品或访问 http://e2e.ti.com 以获得进一步帮助。

我重新安装并重新启动了几次、请求了一个新的许可证密钥、但到目前为止没有运气。  我在打开时仍然得到相同的错误。  如何解决这一问题有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    不确定原因、但较旧的安装寻找的是较新的安装许可证。  

    若要进一步调试、您可以执行以下操作:

    设置环境变量 CDS_LIC_QA_TEST

    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量用于对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
    窗口:
    访问 Windows 按钮、然后运行系统属性高级>环境变量>系统变量>新建> CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadence\qalog.txt
    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送给客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而增大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
    注意:不要在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请将其设置为 c:\cadence 或其它驱动器(如 d:\)。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    我从 Ray 那里得到了您的文件。 当我们有机会进一步诊断此问题时、我会和您一起回来。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    感谢提供文件。 Cadence 审查了该文件、并且他们需要基于全新安装而不是重新安装的文件。  

    您能否卸载、然后重新启动。 删除与 env cDS_LIC_QA_TEST 关联的文件、然后安装 PSpice for TI 并再次共享该文件。

    它可以转到 Ray,或在此处上传,以最适合您的方式。

    另外、如果您在安装过程中遇到错误、请捕获并分享。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dave、

    实际上、在卸载、重新启动并重新安装 PSPICE for TI 后、它最终可以正常工作!  我猜卸载后重启是关键。  谢谢你的帮助--如果我遇到更多的问题,我会再次与你联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 我收到许可证警告。 我重新安装了、但它没有恢复。 我不确定发生了什么、因为这似乎是间歇性的、难以诊断。