This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1334269/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

我在尝试在我的笔记本电脑上安装 pspice for ti 时遇到了问题,它显示了一条消息,关于许多设备正在尝试使用与我相同的访问密钥进行连接,访问密钥与以下电子邮件地址链接: 224091624@stud.cut.ac.za

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morcus:

    我将提交、以禁用旧安装。 完成后、我将在此处发布、然后您就可以在笔记本电脑上安装。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morcus:

    所有旧安装均已禁用。 现在、您可以在新计算机上安装 PSpice for TI 了。

    我们现在采用的是23.1-S010版。 这包括一些次要升级、例如用于二极管/BJT/MOSFET 的内置模型~1000。

    大卫