This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:设备太多。

Guru**** 2608155 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1334397/pspice-for-ti-too-many-devices

器件型号:PSPICE-FOR-TI

我正在尝试升级我的 pspice-for-ti 安装(当时为2021年)。 我卸载了之前的版本,重新启动,要求一个新的安装链接,但不幸的是,仍然得到太多的设备错误。 我在我使用的3台不同计算机上安装了它。 有没有办法解决这个问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我可以禁用任何或所有其他安装以允许进行新安装。

    您有偏好吗?

    如果您想保留任何安装、请向我提供机器的名称、我将确保这些安装得到保留。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我在三台计算机上使用这个应用程序:Craftsman、megna5270,我不能安装它的一台计算机被称为 nutcraft。 每次下载最多2台计算机吗? 我可以使用其他电子邮件地址下载它吗?  

    感谢您的帮助。  

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个用户最多可进行3次安装(TI 帐户包含名称/地址/电子邮件)

    可能是您有一个忘记了的旧安装。

    我可以请求禁用除 Craftsman 和 megna5270以外的任何东西。 这比仅仅通过设置一个额外的安装来设置一个新的 TI 配置文件要简单。

    听起来不错吗?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这应该是完美的,谢谢!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您实际上可以清除所有器件吗? 我卸载了所有这些、但无法在其中任何一个上重新安装... 再次感谢 David!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已提交请求。 应在完成此操作之前的周一或周二进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将进行更新。 我的屏幕刚刚刷新、我看到您希望禁用所有功能。 无问题 a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    现在已禁用所有安装。 您可以在新计算机上安装最新的 PSpice for TI 版本23.1-S010。

    大卫