This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01445:ASIL 等级问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1335424/tida-01445-asil-grade-question

器件型号:TIDA-01445

您好!

客户正在审查 TIDA-01445设计。

这是一个汽车项目、因此我需要 ASIL 等级。

TIDA-01445是否对 ASIL 等级满意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho SR:  
    HV 互锁诊断显然是 EV 内的一项安全措施。

    此参考设计用于演示目的-主要用于演示特定组件的功能。
    如您所见、该设计包含未提供 ASIL 等级(IC 级别)的低复杂性元件。 但是、此类组件可能易于实现功能安全。

    此设计 可能会也可能不会 根据客户特定的因素、在系统级别达到 ASIL 等级。 客户、作为一个系统集成商、需要100%负责设计及其与车辆的集成的系统和随机故障评估。

    TI 通常具有组件的功能安全类别-我建议查看此 链接。 根据元件类别、我们会提供一组合适的功能安全文档。  

    希望这对您有所帮助。 ?

    此致、

    Tomas Urban