This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01592:有关功率耗散焊盘的问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1332429/tida-01592-question-about-power-dissipation-pads

器件型号:TIDA-01592

您好、团队成员:

我对 TIDA-01592的功率耗散焊盘有疑问。 这些焊盘意味着蓝色盒区域中的散热?

此外、在收集测试结果时是否连接了散热器?  

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    在测试电路板时未连接散热器、因为功率等级不是那么高。

    铜垫应该能够承受这种热量。

    此致、

    桑贾伊·R·皮塔迪亚