This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI:尝试使用相同访问密钥连接的设备过多。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1331462/pspice-for-ti-pspice-for-ti-too-many-devices-are-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、支持团队。

我正在尝试将 PSpice for TI 从2023更新到2024。

出现以下错误信息,安装失败。

 

——

您已达到并发设备访问限制。

尝试使用同一访问密钥连接的设备过多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我将请求禁用旧安装。 我还将查看为什么会触发并发器件访问限制。

    升级不应该像 IMO 那样,但让我得到 Cadence 的确认。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢管理人员。 ´s 正在等待 Cadence 的回应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是一夜来的,所以它可能是在几个小时,或明天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David: 
    我再试一次。 现在消息已更改:

    "此设备未获得运行此应用程序的授权。 在以下位置使用应用程序:
    仅限授权设备。 如需了解更多相关信息、请访问 http://e2e.ti.com(-2025)"

    实例版本为17.4-2023-S009

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    旧安装已禁用。

    由于您遇到17.4错误并且应安装23.1、我建议卸载 PSpice for TI、重新启动、然后申请 PSpice for TI、以便您可以获得指向下载的新链接。

    如果您有任何问题、请进行安装并报告。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经按照您的说明卸载并安装2024版。 现在一切都正常。 
    感谢您的支持