This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:杂散电感、模块化设计

Guru**** 2608135 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1334654/tida-010210-stray-inductance-modular-design

器件型号:TIDA-010210

您好!

在 TIDA-010210中、功率级每相被分成三个模块。

设计指南并未介绍如何 管理不同模块上电源器件之间电流的杂散电感。

我对3L NPC 电机逆变器的这种模块化设计感兴趣、有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    是的、杂散电感是一个大问题。

    我认为最好始终使用平面板、其中包括所有组装在独特板上的器件。

    谢谢

    此致

    里卡多