This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010080:LLC 拓扑

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1334409/tida-010080-llc-topology

器件型号:TIDA-010080

您好!
我没有得到关于 LLC 拓扑上的谐振电容器技术的任何答案、您是否有任何有关此主题的文档或应用手册? 有时、在谐振电容器上并联了二极管、它们的用途是什么?
谢谢
Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    谐振电容器并联的肖特基二极管、用于提供过流保护。

    您可以参考以下 IEEE 白皮书:

    B. Yang、F. C. Lee 和 M. Concanon、"LLC 谐振转换器的过流保护方法"、 第十八届 IEEE 应用电力电子会议和博览会、2003年。 APEC '03.、美国佛罗里达州迈阿密海滩、2003年、 pp. 605-609 vol. 2, doi: 10.1109/AECP.2003.1179276.

    此致、

    余盛阳