This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI 安装错误2029

Guru**** 2608185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1333950/pspice-for-ti-pspice-for-ti-installation-error-2029

器件型号:PSPICE-FOR-TI

我尝试在我的新 TI 笔记本电脑上安装 PSPICE for TI、但收到代码为2029的错误消息。  这可能是因为我在我的旧 TI 笔记本电脑上安装了 PSPICE for TI、如果是、我们如何停用该安装以便我可以在新的 TI 笔记本电脑上安装该安装?

我还需要说明的是、我已在新的笔记本电脑上安装了完整的 Cadence、并且它可以正常工作。我还需要下载 PSPICE for TI 的原因是 Cadence 的完整版本不具备内置的所有 TI 库、我需要这些库。

谢谢。

保罗·巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您是否可以上传安装日志、该日志可在以下位置找到:

    %appdata%\Cadence\PSpiceTI 安装

    %appdata%是 C:\\Users\的快捷方式 应用程序数据\漫游

    文件名:cdsPspiceTIlog.txt

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现文件已打开它、并确定安装程序认为我已经安装了它。  从我的旧笔记本电脑复制我的新笔记本电脑时、TI 的 PSPICE 器件被复制到我的新笔记本电脑、但不足以让它继续工作。  这就是导致上述错误的原因。  我最后删除了从旧笔记本电脑复制的剩余内容、然后再次运行安装程序、现在它可以正常运行。  感谢你的帮助。