This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:微源代码和20A 输入

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1332154/pmp8740-micro-source-code-and-20a-input

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件:UCC27714

此示例的代码在哪里?

是否有人最终根据之前锁定的对话完成了此产品的4kW 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该设计的代码未在线、因为它只是一个示例、没有经过完全调试。

    尽管如此、我还是将其作为 zip 文件添加到了这里。

    关于4kW 版本、有几个客户探索了更高的功率。 当然、由于 IP 保护的原因、我无法分享他们的原理图。

    虽然我想说的是、当功率高达2kW 时、可以使用简单的栅极驱动变压器(GDT)来实现相移全桥的栅极驱动。

    对于更高的功率、很难找到具有良好特性的 GDT。 因此、我建议所有需要更高功率的客户用隔离式栅极驱动器代替 GTD。 UCC27714 EVM 中显示了一个示例、请参阅链接:

    https://www.ti.com/tool/UCC27714EVM-551

    当需要更高的电流来驱动所有 MOSFET 时、小时网站上还提供了其他具有集成驱动器和数字隔离器的解决方案。

    此致、

    罗伯托

    e2e.ti.com/.../3364.Software-Rev_5F00_E.zip