This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:2kW 电路工作

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1332948/pmp8740-2kw-circuit-working

器件型号:PMP8740

大家好!

我们有一组关于2kW 电池充电器的问题。

请找到文档的链接、文档本身也提到了相关问题。

https://nashindia-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/chethan_s_nashtechlabs_com/Ecfr6_0k6S9ApWN0Laacce8Bi4bCGWaMPeYEKjW0raJ7Pg?e=4Stt1H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chethan、您好、我已经请求原设计来帮忙、请给我们一些时间。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chethan、您好、我从我的同事那里收到了 word file。 我打开了它、添加了我的答案并制作了一个 PDF (附在此处)文件。

    如果您有更多问题、敬请告知。

    此致、

    Robertoe2e.ti.com/.../PMP8740-2KW-Reference-Design-_2D00_-RS。pdf