This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 错误(ORPSIM-16583):在运行电路.op (dc 偏置)命令时

Guru**** 2539520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1330292/pspice-for-ti-error-orpsim-16583-when-running-circuit-op-dc-bias-command

您好!

在 PSPICE for TI 中、我得到一个"ERROR (ORPSIM-16583):检测到多个包含晶体管或二极管的导入模型。 要模拟该电路、至少需要1条、最多需要4条迹线。 减少布线数量并再次进行模拟。" 放大器输出级错误。  如果相关、我在电路中有多个非 TI 运算放大器。  我只要求提供电压和电流输出。  我关闭了电源和噪声输出。  有什么建议可以解决这个问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    您可以使用理想的运算放大器来最初避免这种情况。 我敢肯定您希望对实际行为建模、但如果它们是设计的次要组件、则可以使用理想组件接近最终设计、然后最后放置导入的模型并监控重要信号。

    您可以打开和关闭标记。 这样、您可以一次监控4个设置、并在每个设置之间运行仿真、以查看不同的输出。

    您也可以保存这些输出、以便在将它们导回仿真窗口时、可以进行比较和重叠。

    我们提供了视频和技术文档来帮助解决这一问题。

    例如、 https://www.ti.com/lit/ta rts/sszt156/sszt156.pdf?ts = 1709585090.7&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPSPICE-FOR-TI

    常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/969665/faq-pspice-for-ti-why-can-t-i-plot-more-than-three-signals-in-pspice-for-ti?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%25252525252525253Atrue

    希望这对您有所帮助。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我没有任何标记。  这是一个直流/.op 偏置运行、大致与基本获得的一样基本。  其次、我可以通过 Hoop 从 PSPICE for TI 获取答案、但我使用 PSPICE for TI 的唯一原因是我被迫使用的运算放大器模型针对此应用进行了加密。  这在一周左右可以解决、然后我可以使用任何 SPICE 解决问题、所以 TI 的 PSPICE 不值得这样做。  我有点想知道为什么没有必要的人会使用这个应用程序,因为它是这样的痛苦。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    感谢你的评分  

    我们与 Cadence 合作提供其商业产品的版本。 为了保护他们的投资、相对于商业 SPB、PSpice for TI 的功能受到了某些限制。

    在其中、会将直流和噪声分析作为一个副产品进行处理。 我不得不说、我们可以采取哪些措施、因为为 TI 提供 PSpice 的根本目的是使其更容易、而不是更困难或更令人沮丧。  如果我们丢失了它、那么我们在做什么呢?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    我从 Cadence 听到过。 他们说 Bais 点分析(. OP)在没有任何标记的情况下工作正常、并提供仿真输出作为证据。

    您是否有可能将您的项目存档、包括所有库并在此处发布? 鉴于 Cadence 提出的问题、我想弄清楚是什么原因导致了您的问题。

    大卫