This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:RPiso 和 RNISO 公式查看

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1332979/tida-010232-rpiso-and-rniso-equation-review

器件型号:TIDA-010232

尊敬的 TI 团队:

我当时正在网上进行一些 IMD 研究、发现了您的参考设计、而且我对您的隔离电阻计算公式有一些疑问。 正公式和负公式都有(Vdc + Vn - Vp)因数、如果我没有错、求和值始终等于0 (至少在理想电路中是如此)。

我曾尝试在 PLECS 中对电路进行仿真、但没有得到任何逻辑结果。

我没时间讨论所有的数学运算、但是我想知道您能否简化设计指南的等式(5)和(11)以及等式(13)和(14)之间缺少的公式开发。

此致、

提前感谢大家

霍代

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hodei,

    感谢您的联系。
    (Vdc + Vn - Vp)= 0的陈述是错误的。  
    VP 取决于图1-5 (开关 SP 闭合)中显示的等效电路、而 Vn 取决于图1-6 (开关 SN 闭合)中显示的等效电路。

    (5)和(13)和(11)和(14)之间的公式开发如果您逐步进行、则相当长。  我附加了一个包含 RisoP 解决方案的文件。
    对于这些简化、我们设置 RSTn = RstP = Rst。
    e2e.ti.com/.../Equations.docx

    您还可以使用诸如用于 MATLAB 的符号工具箱之类的工具对此进行仔细检查。
     请参阅以下代码:

    同步 VN VP VDC RISOP RISON RST RINAMC

    QU1 = VP == VDC/(1 + RISON/(RISOP*(RST+RINAMC)/(RISOP+RST+RINAMC)));
    QU2 = VN =-VDC/(1+RISOP/(RISON*(RST+RINAMC)/(RISON+RST+RINAMC)));

    [Rison、Risop]= solve ([equ1、equ2]、[Rison、Risop]);

    简化(RISON)
    简化(RIOP)

    此致、

    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了安德烈亚斯!! 非常感谢!

    无意中我忽略了这样一个事实,即 VP 和 VN 值被用于方程中来了不同的时间点。

    方程开发也非常有用、因为这样。

    此致、

    霍代