This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010237:传感器线圈

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1331593/tida-010237-sensor-coil

器件型号:TIDA-010237

您好~

通过以下链接、

e2e.ti.com/.../tida-010237-information-about-coil-used-for-the-flux-gate-sensor

我可以获得_DRIVE_线圈的相关信息、但没有获得_sESOR_线圈的相关信息。

可以 分享有关已用于 TIDA-010237的_sensor_线圈的更多详细信息吗?  

-匝数

-电线编号

-如何与_DRIVE_线圈联系(如果有)

此致、

Cj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJ:

    让我向团队核实一下、然后回复给您。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CJ:

    基本上有一个线圈同时用于驱动和感测。  您找到的绕组说明有效。  传感器部分是通过1k Ω 电阻器对驱动器线圈进行内联电流检测、如  3.1.1.   

    只需考虑使用一根包含直列式电流检测电阻器的导线进行检测。   检测电阻两端的压降至 J5。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之所以有四种连接、是因为用于感应电阻器的线圈导线在中间切断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    感谢您的答复、但我仍然不知道如何构建此传感器。

    它看起来像是两个同圈的风、它们缠绕成一根电线。 一个绕组用于驱动、另一个绕组用于感应。

    您能为我绘制一个图表吗?  这将会提供很大的帮助!

    此致、

    -CJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如一根绕在线圈上的单线。  现在、如何测量流入导线的电流? 您可以将一个电阻器置于中间以进行内联电流检测。  您可以在点1和点4处驱动导线。 检测点2和3处的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CJ,我发现我们使用的线圈是 一个叫做 Torelco 的公司受伤。  他们具有使线圈绕组符合技术规格的机器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    感谢您的答复。

    根据您的图纸、我了解到、根据 TIDA-010237原理图、_Burd_电阻器- R22 (1K Ω)、R3/R4 和 R7均通过导线逻辑方式串联在一起。  

    对吗?

    那么、通过 R7的 VSENSE 电压似乎是与通过_Burden 电阻器的电压相比的省电。

    是这样吗?

    为什么要通过_BLOAD_电阻器测量电压、而不使用 VSENSE 1?

    此致、

    Cj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    我可以向当地销售部门申请您的传感器样片吗?  

    我计划本月在本地构建几十个传感器样片。

    此致、

    Cj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们处于"串联"状态、但请记住、R7也具有来自 DRV 的 IQ、并且也会流入接地。

    您只需画出电路来确定电流的来源。   

    第二点是 R22和 R7是不同的值。 V=和 IR、因此它们会在电阻器上产生不同的压降。

    R7仅看到正压降。  R22上的压降是双极性的。

    R22两端的 VSENSE 用于交流和直流检测。   

    R7上的压降用于驱动线圈达到饱和状态。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过当地的销售渠道。  我将看到我们是否已将其放入库存中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    感谢你的帮助。

    -CJ