This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01513:绝缘监测和泄漏电容测量

Guru**** 2608725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1333030/tida-01513-insulation-monitoring-and-leakage-capacitance-measurement

器件型号:TIDA-01513

大家好、

我们正在设计具有内置测试的绝缘监测电路。

为此、我们考虑将 TI 应用手册 TIDA-01513作为参考。 因此、在我需要您的支持的地方、我们有以下问题。

1.我们是否有任何其他参考来添加自内置测试、可考虑将其用于 TIDA-01513。 (我们希望检查内置测试以检查绝缘监测电路的运行状况)

2.我们是否有测量漏电容的参考注释? 如果您有应用手册或参考、请分享。

此致、

哈尔迪克