This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22951:PMP22951固件

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22951, PMP23126, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1328664/pmp22951-pmp22951-firmware

器件型号:PMP22951
主题中讨论的其他器件: PMP23126C2000WARE

需要 PMP22951固件。

如果您能提供、我们将不胜感激。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    很抱歉在此延迟、我们将为您提供固件。 请等待应用程序人员设置安全链接。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert、您好。有任何更新吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    我已要求 C2000 PL 设置一个安全链接来共享固件、但尚未完成。  

    此致、

    本洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    我想、就目前而言、您也许可以参考 C2000ware SDK 中的 PMP23126代码。 从代码的角度来看、PMP23126和 PMP22951非常相似、只是进行了一些微小的更改、如更改 SR PWM。  

    安全文件夹设置完成后、我将对您执行 ping 操作。

    此致、

    本洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢本杰明。 当您拥有此安全文件夹时、请告诉我。