This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:某些安装问题

Guru**** 2608145 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1329140/pspice-for-ti-some-installation-problem

器件型号:PSPICE-FOR-TI

尊敬的团队:

在重新安装 PSPICE for TI 时、我收到以下消息框:

单击"帮助"后、出现此消息框:

您能帮助提供相关说明吗?

此致、

林汉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 您好、

    是否提示您从 S009升级至 S010?

    我可能需要您提取安装日志、并检查许可证位置。

    安装日志可在以下位置找到:

    %appdata%\Cadence\PSpiceTI 安装

    文件 cdsPspiceTIlog.txt

    许可证可在以下位置找到:

    %appdata%\Cadence\VBL\TI_PSpice_231

    文件 license.txt

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    似乎路径是不同的。 您能帮助说明一下吗?

    此致、

    林汉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    %appdata%是快捷方式。  

    系统将显示以下内容: C:\Users\ 应用程序数据\漫游

    对于我来说、是 C:\Users\a0187457\AppData\Roaming

    因此、您应查看如下内容: C:\Users\a0187457\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_231

    不确定客户是否安装了最新的231或更旧的174。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅日志和许可证文件。 非常感谢!

    e2e.ti.com/.../2437.cdsPspiceTIlog.txt

    e2e.ti.com/.../2437.license.txt

    此致、

    林汉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 您好、

    这是17.4版许可证、您应位于23.1。

    请卸载 PSpice for TI。 然后、转至 ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 并再次申请。

    您将会看到一个链接以及访问代码。 请进行安装、然后让我们来看看是否解决了您的问题。

    大卫