This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:TIDA-010208原理图查询

Guru**** 2608155 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010216, BQ76952, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1331712/tida-010208-tida-010208-schematic-query

器件型号:TIDA-010208
主题中讨论的其他器件:TIDA-010216BQ76952

您好  

我有疑问需要您的帮助。

在 TIDA-010216电路中使用 BJT 时、齐纳二极管位于 MOS 的 G-S 之间、如下图所示。 我所见的设计通常将齐纳二极管放在 VC16-VC15之间、该二极管不仅能提供 ESD 保护、还能防止 AFE 过压损坏芯片。 我想知道在这里放置齐纳二极管的目的。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    TIDA-010208中的齐纳二极管(TIDA-010216中的 NC)用于保护平衡 MOSFET (Q15、Q16)。 您仍然可以在 VC16和 VC15之间放置齐纳二极管来保护引脚。 BQ76952在每个 VC 引脚上支持85V 的最大电压、仅供参考、因此我们通常认为它在与电池电压(2V-4.2V)间的关系非常强。   

    Ryan Tan