This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:硬件设计支持

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1331459/tida-010054-hardware-design-support

器件型号:TIDA-010054

目前、我们正在搜索适用于以下规格的隔离式直流/直流转换器的合适的参考设计文档、

输入:36V DC 到60V DC,额定48V DC

隔离输出功率: 4KW

输出电压:多路输出 ,最大200V DC

是否可以 将此  TIDA-010054参考设计文档用于我的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。  

    如果双有源电桥是所需的拓扑、可使用此设计指南作为参考。
    由于上述规格与 TIDA-010054的规格有很大不同、因此会需要做一些更改、但设计指南中显示的公式和设计方法将适用。

    此致、

    安德烈亚斯