This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:无 Launch Pad 进行 MSP430控制器编程

Guru**** 2767885 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030, BQ76940, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1330662/tida-010030-msp430-controller-programming-without-launch-pad

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ34Z100

您好!

请建议、如果没有 LaunchPad、我们是否可以在 TIDA-010030中使用的 MSP430FR 控制器中加载具有 PCB 中可用端口的程序。

是否有为同一应用 (TIDA-010030)生成的任何固件( 如果存在)、您能否分享它?

谢谢。此

致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    另请建议、在 MSP 430控制器中不加载固件的情况下、我们可以运行 BMS 电路来检查 BQ76940和 bq34z100执行的最低操作以及对电池进行充电和放电。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、TIDA-010030不支持 MSP430 FW、我会建议您参考以下代码示例来创建自己的 FW。  

    SLUC583  带 CRC 的 bq769x0 I2C 示例代码  

    即使没有在 MSP430中编程 FW、您仍可以使用 TI GUI 来 检查硬件是否按预期工作。  

    SLUC539  bq76940/bq76930/bq76920评估软件

    BQSTUDIO

    Ryan Tan