This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:我们是否应该在 AMC1301之后使用 OPA2350AU 进行差分至单端信号转换?

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, OPA320, TIDA-00366, TLC372, LM393, OPA2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1331297/tida-00366-shall-we-use-opa2350au-after-amc1301-for-differential-to-single-ended-signal-conversion

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件:OPA320、AMC1301、 TLC372LM393、OPA2350

大家好!

我会很高兴,如果你花时间回答这些问题:

Q1:在"TIDA-00366 => TIDUBX1B.PDF =>第17页=>图13. 差分到单端信号转换",而不是 OPA320 (U5),我们应该使用 OPA2350AU 吗?

Q2:IGBT 模块中的 NTC 热敏电阻与所有高压引脚电气隔离、并以某种方式进行隔离、那么为什么我们需要使用 AMC1301或任何其他类型的隔离呢?

Q3:在 TIDA-00366 => TIDUBX1B.PDF => page 20 => 4.7.1比较器的选择显示:
"
典型的工业驱动器需要具有过载保护功能才能在300ns 至500ns 范围内运行。 TLC372
有助于实现这一目标。 TLC372是一款具有极低成本的双通道比较器。 此器件的工作电压范围为
电源电压范围为3V 至16V、典型响应时间为200ns。"

据我所知、大部分 IGBT 的短路能力是10us、那么为什么我们需要快速反应运算放大器实现300ns 到500ns 的过载保护、为什么我们不能使用响应为1.5us 的 LM393?

感谢您的关注!

此致。

Dave、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    感谢您关注我们的参考设计。

    Q1:请给我们几天时间来了解 OPA320和 OPA2350之间的不同参数。

    Q2:添加了隔离以使 NTC 处理例如 IGBT 模块上的故障、通常不一定与该设计中使用的特定 IGBT 相关。 在发生故障的情况下、例如由于热应力或电气过载、NTC 可能会连接到高压。 在这种情况下、隔离式放大器可防止低压侧产生高压。 我们让客户自行决定是否需要隔离。  

    Q3:我们看到保护 IGBT 的总时间请求为4us 到10us 左右。 比较器只是信号链的一部分、因此添加了额外的延迟、例如、由于栅极驱动器传播延迟、MCU 可以在发生 OC 事件时关断 PWM、以及比较器后具有额外的干扰滤波器以防止短路瞬变使 IGBT 关断。 该设计旨在概述使用 TLC372比较器可以实现的功能。 当 LM393 (1.5us)满足您的整体要求时、无需使用该部件。   

    此致、
    马丁·施泰伯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你, 

    您的答案很完美!

    我正在等待回答 我的第一个问题、因为我真的需要看看我是否可以使用 OP2350而不是 OPA320。

    我忘了再提一个问题。

    Q4:在"TIDA-00366 => TIDUBX1B.PDF =>第20页=>图17. 过载保护电路,我们有一个串联电阻[R20, R23, R21 ]作为参考电压,我们    也有同样的其他通道( V 相和 W 相)。 总共有9个电阻。  我们是否应该仅使用3个 电阻器[R20、R23、R21 ] 并将基准 电压连接到另外两个通道以减少  串联电阻?

    为了知道我 在谈论什么,在 HVkit DMC 中,我们有一个基准电压输入到3个比较器(U,V,W)用于跳闸故障

    感谢您发送编修。
    Dave、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    关于第一个问题、我 认为 OPA2350UA 可以在该电路中很好地工作。

    我比较了两个 OPA 器件的数据表。 似乎 OPA320的 CMRR 电平比 OPA2350UA 高得多(114dB/90dB)。 这可能会 导致 OPA2350中的误差稍大一些、因为 AMC1301的输出具有典型的1.44V CM 偏置;但 在本应用中可能需要注意到它太小、因为90dB (最坏情况下为74dB)已经相当好。 此外、电流采样 ADC 中的 SW 校准 也有助于消除此误差。

    对于第四个问题、在所有三个相位共用一组电压偏差器适用于工程设计。 在此设计中、我们将它们分开、以简化布局工作并实现更好的噪声抑制(使它们靠近 每个相位的比较器芯片)。

    此致、

    杰罗姆·尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢亲爱的  Jerome Shan

    您的回答是完美的!

    祝你一切顺利。  

    Dave、