This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:PMP22650

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1331255/pmp22650-pmp22650

器件型号:PMP22650

您好!

我们需要48V 输入、4KW 输出的隔离 DC-DC 转换器。

输入:36V DC 到60V DC,额定48V DC

 隔离输出功率: 4KW

 输出电压:多路输出 ,最大200V DC

如果您能告诉我在4kW 输出功率下运行的程序、效果会更好。

此致、

桑哈里亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soundharya:  

    此设计无法在如此低的直流电压下运行。 您需要一个完全不同的设计。  

    请联系您当地的 FAE、找到其他类型的解决方案。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Taylor:

      能否为上述说明提供任何设计说明?

    谢谢,

    桑哈里亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soundharya:

    对于4kw、可以是移相全桥。 这可能是您进行设计的最佳起点。 您可以从功率级设计器入手、以帮助设计功率级、但这可能需要由 C2000等微控制器进行控制。 通过这些设计规格、您可以参考的参考设计不多。