This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-080009 : FPGA 源码

Guru**** 2608735 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-080009, DLPDLCR230NPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1330574/tida-080009-fpga-source-code

主题中讨论的其他器件:TIDA-080009DLPDLCR230NPEVM

您好!  

在哪里可以找到  TIDA-080009 (DLPDLCR230NPEVM)的 FPGA 源代码 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    很遗憾、我们无法提供要发布的 FPGA 源代码。 感谢您的理解!

    此致、

    洛里