This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:网页:UCC28951未列在产品下

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1331233/pmp8740-webpage-ucc28951-not-listed-under-products

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28180

您好!
除 UCC28180外、UCC28951还未在产品列表中列出。 可能您可以更改它。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、我将要求网络团队进行更新。