请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00992 此参考设计是否可用于5V 系统
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gregory、
https://www.ti.com/product/LM5050-1-Q1 指定 V_IN (min)=5V。 我假设您的标称电 压为5V、我们需要预计 Ri 压降 、接线和连接器、负载的压降等-似乎接近限值。
我不确定您是主要寻找 ORing 或反向电池保护、还是二者皆可、但请查阅此处的完整产品系列: https://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/overview.html
我们拥有低至1.5V 的解决方案。