This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1328680/pspice-for-ti-questions

您好!

一条客户反馈、  他在完成安装 PSpice for TI 后发现"pspice   器件搜索"窗口 是空白的、并且"建模应用"窗口也存在一些问题。  

另一个  ,是、当我想复制他的现象时、我更新了2024版本、当我启动 TI 的 PSpice 时、仍会保留"库下载在进行中..." "。 还有其他客户有相同的问题、您能否帮助确认如何解决?

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    首先、请让他们提取安装日志。 可以在%appdata%\Cadence\PSpiceTIInstall 文件 cdsPspiceTIlog.txt 中找到

    第二步、安装程序的最后一步是安装库。 请尝试关闭该工具、然后重新打开。 如果此问题仍然存在、请在此处发布、我们将进一步深入研究。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David,

    第二,我已经尝试关闭工具 或重新启动计算机,并重新打开,它还停留"库下载正在进行中... "

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来安装成功。 建模应用程序看起来是正确的。

    我无法使用 PSpice 器件搜索判断、因为该选项卡未激活。

    PSpice for TI 现已发布23.1版(基于 SPB 23.1)。 一些文件和组织与前一版 PSpice for TI (S009) 17.4不同。 帮助文档看起来也有所不同。

    请让他们将 PSpice 器件搜索激活、然后查看是否看到以下内容:

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    您是否可以转到%CDS_HOME%\cdssetup\pspTILibDir?

    应与以下内容相同: C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir

    您在那里看到了什么?

    您是否有 download_done 文件和 LibraryUpdate.log?

    如果存在、请分享该内容。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我是向凯林提交此问题的客户。 我已启动 PSpice、但 在使用建模应用程序时仍有一些问题。

    这 是屏幕截图:

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、这是我的安装日志:

    e2e.ti.com/.../InstLogSpb02232024_5F00_094340.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看起来很对。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来与我的略有不同。 您安装了哪个版本的 PSpice? 您能在"Help->About PSpice for TI 下检查吗?

    这里是我的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,它似乎不是版本问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David,

    感谢您的答复。

    您在那里看到了什么?

    您是否有 download_done 文件和 LibraryUpdate.log?

    如果存在、请分享该内容。

    [/报价]

    转至  C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir。  内容 是:

    然后我打开"download"文件夹,该文件夹为空:

    现在、我的 PSpice for TI 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能按日期排序吗?