This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:尝试使用同一访问密钥连接的设备过多。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1329829/pspice-for-ti-too-many-devices-are-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、支持团队。

我尝试安装较新版本的 PSpice for TI。

出现以下错误信息,安装失败。

 

——

您已达到并发设备访问限制。

尝试使用同一访问密钥连接的设备过多。

--

我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makato-San、

    我将提交为禁用旧安装。 完成后、我会在这里与您联系。 此时、您将能够在新计算机上安装。

    这最多应该需要一两天的时间。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧安装程序现已禁用。 您现在可以在新计算机上安装。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David - San。

    谢谢你的答复。

    PSpice for TI 已成功安装和启动。

    非常感谢您的支持。

    此致。