This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-080000:能否将 FPGA 更改为其他温度器件?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-080000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1329843/tida-080000-can-i-change-fpga-to-other-temperature-device

器件型号:TIDA-080000

您好、专家!

FPGA"XC7Z020-1CLG484I"用于 TIDA-080000的原理图。

但是、 我想使用"XC7Z020-1CLG484C"。

如果我将 TIDA-080000原理图中的"XC7Z020-1CLG484I"更改为"XC7Z020-1CLG484C"、它是否可以正常工作?

此致、

高宏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,高宏山,

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

     我们建议您使用参考设计中列出的 FPGA 器件。 我们已验证了包含此特定器件的固件和系统。

    虽然固件很可能在某些情况下使用 XC7Z020-1CLG484C 时正常工作、但我们无法确认固件是否可以正常工作、此外、我们将无法提供技术支持。  

    此致、

    维韦克