This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Orcad 捕获中的 OPA380 PSPICE 仿真

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1323723/opa380-pspice-simulation-in-orcad-capture

主题中讨论的其他器件:OPA380

大家好!  

我正在撰写 Orcad Capture 中的 OPA380 TI 仿真问题。  

我曾尝试使用 pSPICE 进行仿真、但错误如下(结尾以粗体显示):  

----------------

日志文件:  

----------------


**** 02/11/2413:11:03*** PSpice 23.1.0 (2023年11月15日)*** ID# 0*****

**配置文件:"SCHEMATIC1-testsim"[ C:\Users\Simon\OneDrive - Frabelfin SPRL\Bureau\Capture Project\OPA380Test-PSpiceFiles\schematic


****电路说明



**创建电路文件"testsim.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地图书馆:
*来自 C:\Users\Simon\AppData\Roaming\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_PSpice\23.1.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE netlist]段:
.lib "C:\Cadence\OrCADX_23.1\tools\capture\library\pspice\OTI OPA380\OPA380.Lib"
.lib "nom.lib"

*分析指令:
。 TRAN 0 10U 0 1n
。 OPTIONS ADVCONV
。 PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
。 Inc "..\SCHEMATIC1.net

****包括 SCHEMATIC1.net ****
*来源 OPA380TEST
X_U1 N00415 N00215 0 N00408 N00579 OPA380
I_I1 N00215 0直流100pAdc
I_I2 N00215 0直流0调节交流0交流
+脉冲0 100N 0 0 1U 2U
R_R1 0 N00215 10000k TC = 0、0
C_C1 0 N00215 15p TC = 0、0
V_V1 N00415 GND 0.5VDC
V_V2 N00408 GND 5V 直流
R_R2 N00215 N00579 100k TC = 0、0
C_C2 N00215 N00579 5p TC = 0、0
R_R3 N00579 0 1k TC = 0、0

**恢复 testsim.cir ****
。 结束
R314 112 73 1E9
R316 9 122 100E3
C69 122 3 75E-12
C70 21 9 67E-12
R318 123 21 900E3
R320 2 123 100E3
C72 123 6 115E-15
V118 113 75 0.4
R325 20 33 1E9
R326 32 33 1E9
R327 29 32 1E9
R328 3 29 1E9
I49 99 105 2E-3
I50 112 64 360E-6
I51 51 16 37.5E-6
I52 39 45 20E-6
C74 59 21 0.1E-12
G36 80 0 124 0 10E-12
I53 80 0 3E-12
I54 0 125 1E-3
D67 125 0 DD
V120 125 126 0.7
R329 0 126 1E6
E98 127 0 126 0 -571
R330 0 127 1E6
R331 128 127 1E3
G37 20 0 124 0 10E-12
I55 20 0 3E-12
R332 0 129 1E6
V121 130 0 73.5
D68 131 129 DD
D69 128 129 DD
R333 131 130 1E3
V122 129 132 72.8
R334 0 132 1E6
E99 124 0 132 0 1.5
R335 0 124 1E6
V123 90 122 -15E-3
R338 39 15 1E9
R339 16 45 1E9
R340 11 36 1E9
R341 10 38 1E9
R343 51 15 1E9
R344 34 9 100E3
R345 94 75 50E3
。 型号 DVN D KF=2E-11 IS=1E-16
。 型号 DD D
。 DIN D 型
。 QLN 型 NPN
。 QLP PNP 型
。 JNC NJF 型
。 模型 JC NJF 为=1E-18
。 型号 JE NJF IS=1E-17
。 型号 POUT PMOS KP=200u VTO=-0.7
。 型号 Nout NMOS KP=200u VTO=0.7
。 型号 PIN PMOS KP=200U VTO=-0.7
。 型号 NIN NMOS KP=200U VTO=0.7
。 结束
美元
错误(ORPSIM-16363):子电路中的命令无效
---$
错误(ORPSIM-16499):缺少。 结束于。 SUBCKT

-------------------------------------------------------

日志文件结束

-------------------------------------------------------

我使用了 TI 在以下页面提供的库:  

https://www.ti.com/product/OPA380

并单击:

OPA380 PSpice 模型(修订版 B)

但是、当我启动仿真时、我会得到这两个误差。  

有人可以帮助我吗?  

非常感谢您的观看、  

祝您度过美好的一天!  

西蒙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    我访问了 TI 产品网页、并安装了您在帖子中引用的 PSpice 模型。 当我打开该工程并运行仿真时、我能够获得结果并且看不到任何错误。

    您是运行此文件、在运行仿真时看到了错误还是在运行您创建的仿真时看到了错误? 如果是这种情况、您能否共享您的仿真。

    如果您从从项目页面下载的 zip 文件夹中运行仿真、您可以通过右键单击 OPA380并选择"View PSpice Model"来打开 pspice 模型。 我正在运行的模型、上次更新时间为2011年6月、您能否确认您使用的是相同的模型?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    首先感谢您的回复。  

    我现在使用提供的测试仿真进行了尝试、但同样的错误也无法正常工作。  

    我使用完整版本的 Orcad Capture / PSpice、而我看到您在使用 PSpice for TI。 但我认为它应该在这两个版本上工作?  

    感谢您的帮助。

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    正确、无论您使用的是完整版 PSpice 与 PSpice for TI、您都应该不会看到任何错误。 您能否提供您正在尝试运行的仿真文件以确认您正在为 OPA380运行最新模型?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    感谢您的答复。 实际上、我与您的版本相同、并且安装了 PSpice for TI、它运行良好。 在完整版中、当 我使用 OPA380的外部库时、我应该这样做安装还是通过一些程序来添加它?  

    非常感谢您的帮助、

    西蒙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您提供有关您的仿真方式的更多详细信息。  

    您是否已按照此常见问题解答(此处)中的步骤将 TI 模型添加到商业版 PSpice? 如果您采取了这些步骤、或者这些步骤无法解决问题、请告诉我。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    感谢您的回答。 实际上我看了常见问题,但我没有"添加模型"窗口。 不过、我可以在其他窗口中添加库。 我将尝试联系 Orcad 来解决此问题。 感谢您的帮助、祝您愉快、Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    "添加模型"窗口即使在您打开任何设计文件后仍不可用?  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉我的回答太晚了、但我在国外访问受限。  

    不在这里,而是在另一个窗口中。  

    我尝试安装 TI 提供的其他库、但它可以正常工作。 我将尝试卸载该软件和与 OPA380的任何链接、然后重试。  

    感谢您的帮助。  

    祝您度过美好的一天!  

    西蒙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    请在尝试后告知我问题是否仍然存在。

    谢谢。

    尼克