This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我可以&'t 发送 PSPICE 请求

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1323218/i-can-t-send-the-request-for-pspice

主题中讨论的其他器件:LM5155

您好、我尝试发送一个下载 PSPICE for TI 的请求、但不能、在执行此过程时、我必须更新我的数据配置文件、但一旦完成、该请求就不会发送。 我需要对 LM5155/6开关控制器进行仿真。

谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel,

    通过 PSpice 下载页面设置的 uipdate 配置文件无法正常工作。 请尝试以下操作:

    直接登录 TI.com (而非 pspice 注册页面)。 然后转至"帐户->个人信息"并填写缺失的信息(很可能是收货地址)。 然后注销、转到 pspice 注册页面再次申请

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel,

    我要结束这个。 如果仍有问题、请将 TT 改回"打开"。

    大卫