This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI 重新启动问题

Guru**** 2609465 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1318478/pspice-for-ti-pspice-for-ti-restart-issue

器件型号:PSPICE-FOR-TI

几天前、我安装了 pspice-for-ti、可用于30天。

我检查了示例操作并再次运行、但程序会自动关闭。

如何解决该问题? 请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SungUp:

    PSpice for TI 需要每30天验证一次许可证。 您需要连接到互联网才能实现这一点。

    您是否成功连接了此链接?

    https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已通过以下链接检查"Successful Connection"。 
    当然,我确认我的电脑与互联网连接良好。
    但在我运行时它仍然会强制退出。

    此致、
    圣戈普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungup:

    谢谢您的检查。 我已提交此报告供进一步调查。

    请检查以确保您没有使用 VPN、因为这有时会导致问题(但这通常是安装的、而不是调用工具)。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在30天的演示日期之前使用 PSpice-for-TI 进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我根本没有使用 VPN。 
    这是 Mac Mini 上的 Win11版本,并通过 Parallels 使用。
    在初始安装时运行演示文件没有问题。
    然而,当我再次运行它时,它被迫退出,
    我多次尝试删除和安装程序、
    但同样的症状持续存在。

    此致、
    圣戈普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungup:

    非常感谢您的详细信息。 我将用此更新记录。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SungUp:

    请尝试以下操作:

    1. 工具退出时是否收到任何错误或消息。
    2. 在测试演示版本时,测试的是哪个操作系统? 是 Win 11还是 Win 10?
    3. 转至 \tools\bin\并右键单击 Capture.exe 并以管理员身份运行。 让我们知道这次是否出现。
    4. 共享%userprofile%\AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall 文件夹

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    1. 在没有任何消息的情况下强制关闭 PSpice。

    2.它是 Win11。

    3.即使您使用管理权限运行它,它也不会运行,并会自动关闭。

    为了便于参考、我删除了该程序、将其重新安装2-3次、并使用管理员权限运行它、但它也自动终止。

    4. 我不明白。 请更详细地解释。

    此致、

    圣奥普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果打开搜索栏并输入%userprofile%、则将转至 C:\Users\

    例如、对于我而言、它可能是 C:\Users\dlarkin

    然后终止到 AppData -> Roaming -> Cadence -> PSpiceTIInstall。 您在那里找到了什么?

    如果您有 cdsPspiceTIlog.txt、请使用 Insert -> Image/video/file 将其添加到此处。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungup:

    只是继续跟进、看看您是否能够检查安装日志。 其中将提供有关工具安装状态的详细信息。

    还有另一种方法是添加环境变量、该变量将收集额外的数据、以便在工具崩溃时捕获发生的情况。

    如果您想建立该路径、请告诉我。

    大卫