This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI、安装后的错误符号为0xC000007B

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1315795/pspice-for-ti-pspice-for-ti-error-symbol-of-0xc000007b-after-installation

器件型号:PSPICE-FOR-TI

在打开 PSPICE for TI 时安装后,收到 错误0xC000007B。  

您的支持团队能否帮助您在我的系统中安装软件?

提出了有关此问题的请求单、被要求在论坛中发帖寻求进一步的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shalom:

    您能看一下该线程并尝试开始步骤吗? JC 是今天的假期。 明天我会和他一起检查一下,看看是否有去年的解决方案。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1181788/pspice-for-ti-pspice-for-ti-error-0xc000007b

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

          之前也有人建议使用相同的线程作为解决方案、但在我的案例中从未使用过。  

    此致、

    沙洛姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为我提供安装文件吗?

    C:\Users\...\AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt

    快捷方式为%appdata%\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

          请  在下面的 TT 中找到可用附件,因为我无法在评论中随附它  

    案例标签表-客户支持(service-now.com)

    此致、

    沙洛姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shalom:

    尝试安装很多次。 有时没有连接、有时不安装库。 我将把这个日志文件发送到 Cadence、以查看其如何才能产生。

    您的最新错误似乎是(-1)、从1月18日下午4:10开始。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shalom:

    您的计算机上似乎有某种类型的 IT 权限、阻止访问所需的 URL。

    这里有几件事需要尝试。

    • 如果您使用的是 VPN、请关闭该功能并重试。
    • 尝试使用管理员权限进行安装。  
    • 最后、请创建一个环境变量 CDS_LIC_QA_TEST、并将其值设置为您选择的文件名。 在尝试再次运行安装程序后,请将该文件(正在编辑的注释字段底部的"Insert"->"Image/Video/File"(插入->影像/视频/文件)发送给我。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关环境变量的更多信息的链接

    https://support.cadence.com/apex/ArticleAttachmentPortal?id=a1Od0000002JpmoEAC&pageName=ArticleContent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shalom:

    VPN 或管理员权限是否有效?

    如果没有、您能否将安装尝试期间收集到的信息共享该文件?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

           向我的管理团队提出了同样的问题,一旦他们回来会让你知道  

    此致、

    沙洛姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将继续从一开始就监测这一点。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

         我们尝试通过关闭 VPN 进行安装,以及使用管理员权限,但仍然存在相同的错误。  

    我还尝试设置环境变量并运行安装程序,但文本文件是空的,没有任何生成它.

    此致、

    沙洛姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shalom:

    我已经把它退回到了 Cadence、我正在等待回复。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

         您是否从 Cadence 获得有关此问题的任何更新?

    沙洛姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 以下是他们的反馈:

    您是否可以要求用户与其 IT 管理员合作、允许流量到达端口 443上的以下两个服务器:
    1) 1) cdsplicwc.cadence.com
    2) 2) software-dl.ti.com

    我还将其转发给了研发部门、一旦收到他们的反馈、我就会告诉您。

    1)请勾选1)和2)、看看是否有问题。  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 IT 是否确认了端口443对这些站点的访问权限?