This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:llicense 呼叫失败

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1316673/pspice-for-ti-llicense-call-failed

器件型号:PSPICE-FOR-TI

安装后、无法启动 PSPICE。 它显示许可证调用错误:

错误(LMC-02955):功能 PSpice_TI 版本17.400和数量1的许可证调用失败。 许可证服务器搜索路径定义为 C:\Users\wzhang\Appdate\roaming\cadences\VBL\TI_PSpice_174\license.txt。 发生内部错误。 请访问 http://e2e.ti.com 以获得进一步的 帮助。 (-35)

该文件夹中有许可证文件、但该文件为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您是否在其他帐户下安装了 PSpice? 我刚刚看到了一个例子,其中的人是在管理模式安装一些扩展,并在那里安装。 然后尝试运行在他的正常帐户下,并进入这个错误。

    PSpice for TI 是单用户软件、因此必须自行安装。 它似乎你安装为自己(Wzhang),但我不能是积极的。 您是否可以验证您是否以自己的身份安装、以及是否处于管理模式?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是否以自己的方式安装而不是以管理员的方式修复此问题?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    安装成功了吗?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我要关闭这个窗口、假设您已经能够安装。 如果不正确、请重新打开。

    大卫