This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:访问密钥无效

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1326577/pspice-for-ti-access-key-invalid

器件型号:PSPICE-FOR-TI

我已从安装后的设备(朋友的电脑)中卸载该应用程序。 现在、我想使用相同的访问密钥在我的 PC 中重新安装它、这样我就无法登录、它显示"用于此请求的访问密钥无效"。

我的电子邮件: 224007494@stud.cut.ac.za

我想在我的 PC 上的另一个设备上安装 Re

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lethh、

    您应该能够使用相同的电子邮件/访问密钥在3台不同的计算机上安装。

    如果您确定使用的是相同的电子邮件/访问密钥但无法正常工作、则可以尝试申请新的访问密钥(PSpice for TI 的新申请)。

    请告诉我这是否对您有用。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了这项工作,但它仍然给了我相同的访问密钥,它曾经给我一次,当我第一次请求它时,我意识到你没有安装它到超过3个设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我讨厌问明显的,但你确定你不是写错字? 您可以选择"显示密码"(眼图图标)进行验证。

    我已确认您自2月10日起拥有访问权限。 让我深入研究一下这一点、因为这种行为不应该发生。

    请检查以下目录:%appdata%\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall

    通常会有很多文件、包括 cdsPspiceTIlog.txt。 但是、如果无法通过访问密钥、则不会创建该路径。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要从电子邮件复制粘贴、则可能拾取的任何空格或特殊字符都会导致错误。 请再次选中、并在显示字符时手动键入、以避免出现任何错误。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lethh、

    我已收到通知、您的旧安装已被禁用、现在您可以申请新的安装/访问密钥。

    您现在是否能够完成安装?

    大卫