请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00779 尊敬的团队:
我需要用于 效率大于98%的230V、3.5kW PFC 的评估板(TIDA-00779设计)。 以及该评估板(如果有)的价格。
谢谢。此致、
巴拉穆鲁干克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我需要用于 效率大于98%的230V、3.5kW PFC 的评估板(TIDA-00779设计)。 以及该评估板(如果有)的价格。
谢谢。此致、
巴拉穆鲁干克