This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI:尝试使用相同访问密钥连接的计算机太多

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1328824/pspice-for-ti-pspice-for-ti-too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好、TI 专家。

由于我需要更换一台新的笔记本电脑,所以我遇到了同样的问题" PSPICE-FOR-TI :太多的机器试图用相同的访问密钥连接",访问密钥是由 jude.ma@teufel.de 注册

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    我将禁用旧安装、并在安装完成后再次与您联系。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧机器被禁用。 现在、您可以开始安装新版本的 PSpice for TI 了。 时间也不错、因为我们刚刚发布了最新版本、其中包括其他用于二极管、BJT、MOSFET 的内置模型、还允许导入1个模型、而不会限制显示的节点/标记数量。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此问题已得到解决、非常感谢。