This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41062:反向模式

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25750, PMP41062, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1325193/pmp41062-reverse-mode

器件型号:PMP41062
主题中讨论的其他器件:BQ25756TPS25750TPS25751

您好论坛、

我们目前正在使用 BQ25756充电器和用于10节串联电池的 TPS25750电力输送控制器来设计双向充电器。 查看方框图(如图所示)后、我们正在考虑是否可以消除 TPSM365降压转换器、将 PPHV 连接到 PP5V、并利用降压/升压转换器将电池电压从42V 降至5V。 集成电路的3.3V 电源将由单独的稳压器提供。

非常感谢您对这一修改提出任何见解或建议。

提前感谢您的帮助。

此致、

曼努埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、我已经要求原始设计在这里提供帮助。 他目前以人民币结算、但下周还会回来。 请给我们几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    您无法将 PPHV 连接到 PP5V、因为这些是不同的电源路径并由不同的控制方案控制、尽管我们在 PP5V 时仍然需要5V 电压、但5V 电源的电源要求显著降低并符合以下负载条件要求。

    如果您计划使用>3A 的拉电流和/或需要支持 USB2 (但不需要 USB3)、则需要在5V 电源预算中额外增加100mW。

    如果您计划使用单通道 USB-3 (USB 3x1)、则应在5V 电源预算中额外增加1W。

    如果您计划使用双通道 USB-3 (USB 3x2)、则应在5V 电源预算中额外增加1.5W 的功率。

    如果您需要更多详细信息、我可以邀请 PD 控制器专家来帮助您对此进行澄清。

    Br

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 我们正在设计的系统不涉及数据传输、仅使用 CC1和 CC2线进行充电曲线事务。 如前所述、我们旨在 在拉电流和灌电流模式下使用 BQ25756。 目前、它可以正常地作为接收器运行、但我们打算改进该系统、以便它也可以用作源器件。 我们观察到降压/升压转换器可以获取电池电压、并将其降低到5V 这样的电压曲线、如右侧的配置所示。 我不明白使用单独5V 稳压器的优势、如左侧的配置图或此 PMP41062所示。  使用 BQ25756是否可以实现这一点、或者它是否需要单独的稳压器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    只是在我上一封邮件的后面打个圈。 是否有人想了解它是否可以满足我们的要求、或者我们是否需要一个单独的稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我们从 TPS25751产品线中学到了这一点、我们仍然需要在 PP5V 上使用5V 稳压器。有关 IC 内部的详细信息、您可以向特定器件提交不同的票证。 因此、产品 AE/SE 将在此方面为您提供帮助。 谢谢