This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 磁感应增强型接近工具和 QUOT;V1.2已停产

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1328891/magnetic-sense-enhanced-proximity-tool-v1-2-obsolete

您好!

我已经下载了"Magnetic Sensing Enhanced Proximity Tool" V1.2。

无法在我的 PC 上安装该工具。

错误消息是工具 V1.2的版本已过时。

是这样吗? 是否有更新版本可用?

如果是、我如何才能获得它?

谢谢。此致、

海因茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heinz、

    感谢您将您的问题发布到传感器论坛。

    Magnetic sense Enhanced Proximity Tool (MSEPT)已被我们的 TI Magnetic sense Simulator (TIMSS)所取代。 我想大家会发现、TIMSS 与 MSEPT 有一些相似之处、但也提供了其他功能、例如仿真环境的3D 模型、运行参数扫描和执行并排比较的能力、以及 轻松保存和共享设计的能力。  

    您可以在以下位置访问 TIMSS: https://webench.ti.com/timss/  

    以下是一些指向应用简报的其他链接、该应用简报包含 TIMSS 功能简介(https://www.ti.com/lit/ab/slya083/slya083.pdf)、以及指向 TIMSS 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/slyu067/slyu067.pdf)的链接。

    如果您有其他问题、请联系我们。

    此致、

    杰西