This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231降压转换器收敛问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1323745/lm51231-buck-convertor-convergence-problems

我使用 LM51231设计了一个升压转换器。 我使用电子表格工具计算400W 转换器、12Vin、50Vout 的组件值。

我试图使用 LM51231来模拟转换器、但它存在收敛问题。 我玩过一些模拟器设置没有成功.

欢迎提出任何建议。

丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的联系。 您能否附上填写好的 快速入门计算器
    这样、我们就可以确定电路或仿真有问题。

    我还有其他一些问题:

    是使用 PSpice for TI 还是常规 PSpice?
    另外:您使用的是 PSpice 均值模型还是瞬态模型?

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    这是填写完毕的快速入门计算器。 我使用的是 PSpice for TI。

    该电路由4个 MOSFET 构建、能够处理300W 功率、但在400W 功率下测试时会失败。 我将尝试分析电路。

    e2e.ti.com/.../LM5123_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Controller_5F00_Design-400W.xlsx

    谢谢

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我还应该补充一点、我尝试使用一些可变电源来模拟 MOSFET 的开关、发现如果 X1的栅极电压以其源为基准、则仿真器没有问题。 如果它以接地为基准、则 X3存在收敛问题

    此致、

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您所附的 Excel 工作表似乎有一些问题、您是否做了任何更改? 似乎工作不正常。  

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您能否也为您的 MOSFET 使用理想模型而不是 NexFET、看看您是否愿意利用收敛技术?

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用自由办公室、这可能改变了一些事情。

    下面是使用 MS Office 2010编辑的新版本。

    此致、

    丰富的

    e2e.ti.com/.../LM5123_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Controller_5F00_Design.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我曾尝试使用 MbreakN4 MOSFET 模型、它似乎修复了收敛问题。

    现在就等着看仿真的结果会是怎样的。

    感谢您的建议!

    此致、

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您是希望我来对您的设计进行审查、还是您的问题主要与 PSpice for TI 的收敛有关? 因为为了实现收敛、我已经建议了您可以尝试的操作、如果您需要我检查您的原理图、我可以准备完整的原理图吗?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    全面的评价会很好。 这是开环板

    此致、

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我看,请允许我有时间回到你的评论. 我会在下周结束之前给你一些东西。

    感谢您的理解、现在我的带宽很窄。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    很抱歉耽误你的时间、下面就是我得到的结果:

    -从功率级的一切看起来都很好,只是要确保你的电感有足够高的饱和额定电流,这样它就不会饱和,你的峰值电感电流将大约44A,所以要确保你有 正确的额定电流。

    -你的补偿电路看起来不是很好,我会把 Rcomp 更改为25k 欧姆, Ccomp 更改为10nF , CHF 更改为150pF ,以获得更好的环路响应。

    - CSn 引脚上的电阻器,确保100欧姆且没有短路,我不知道 R26电阻器上方的线路有什么用途, 但很重要的一点是、该电阻器的电阻为100欧姆、而 CSP 引脚可以为0欧姆电阻器、您可以按照这里的 EVM 原理图进行操作。

    除此之外、一切看起来都很好。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙