嗨、大家好
我的问题是一个一般性问题、与湿度对集成电路的影响有关。 我在一篇科学文章中读到过、由于氮化硅钝化用于制造集成电路、因此湿度已不再影响故障率的因素。 当然、接合焊盘腐蚀是例外、因为湿度仍然非常影响。 我要问这个问题、因为我们有两个加速测试的基本模型- Hallberg-Peck 和 Arrhenius 一个。 最好使用哪一个来对集成电路进行 QC? 如果温度故障率估算器的公式中不涉及湿度的第一个原因是什么呢? 提前感谢您的回答!
韩语、
普里莫茨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、大家好
我的问题是一个一般性问题、与湿度对集成电路的影响有关。 我在一篇科学文章中读到过、由于氮化硅钝化用于制造集成电路、因此湿度已不再影响故障率的因素。 当然、接合焊盘腐蚀是例外、因为湿度仍然非常影响。 我要问这个问题、因为我们有两个加速测试的基本模型- Hallberg-Peck 和 Arrhenius 一个。 最好使用哪一个来对集成电路进行 QC? 如果温度故障率估算器的公式中不涉及湿度的第一个原因是什么呢? 提前感谢您的回答!
韩语、
普里莫茨
您好 Primoz、
感谢您在 E2E 上发布此问题。 虽然我们仍在研究可用数据以提供回复、但我邀请您查看此出版物、因为它包含有关此主题的一些基本信息:
https://www.ti.com/lit/wp/slpa019/slpa019.pdf
我们将在本周内向您提供更多信息。
此致、
~伦纳德
Primoz:
在进行无偏压和偏压加速湿度鉴定测试的过程中、会对存在水分的内部腐蚀进行评估。 这在评估 IC 和封装互连的耐用性方面发挥着重要作用、这一点是正确的。 封装材料组(例如、模压混合物、导线类型、焊盘)在这些测试中发挥作用。 它所寻找的腐蚀是大量腐蚀、电镀腐蚀和离子腐蚀。
半导体行业使用 Halberg-peck 模型进行湿度建模。 请参阅 Q100 Rev. J (aecouncil.com) 第42页、了解如何应用它。 它有一个阿累尼乌斯因子和一个相对湿度加速因子。
TI.com 上的 FIT 值会降低 HTOL 结果和 IT 方法、而 IT 方法符合 JESD85"以 FIT 单位计算故障率的方法"。 这是一个简单的阿累尼乌斯 模型,行业实践假设 EAA 为0.7eV。
至于您对湿度和故障率的问题、在正常环境温度下自然水分进入 IC 并不是电子行业中需要特定时基故障 预算的固有可靠性问题。
我还想补充的是 、许多电子产品制造商为打算在潮湿环境中使用的系统添加了保护措施、例如对 PCB 电子设备进行涂层。 这是因为高湿度可能导致冷凝、从而导致电气短路。 TI 不建议使用此类外部涂层、客户应负责评估涂层与 IC 的任何交互。