This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:唤醒电路以及与 Bqstudio 的通信

Guru**** 2679725 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76940, BQSTUDIO, BQ76952, TIDA-010030, BQ76920, BQ76930, LM5164, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1323732/tida-010030-wake-up-circuit-and-communication-with-bqstudio

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、EV2400、 BQ76952、BQ76940 、、 BQ76920BQ76930LM5164BQ34Z100

我使用此设计构建了电路、但面临以下问题...

1.用于 带 BQSTUDIO S/w (版本:1.3.101.1) 的 PC 与系统 EV2400版本0.32之间的通信、其中、

          在系统的 PACK +和 PACK-处连接充电器、从端口 P1获取2引脚导线并使用 EV2400连接到 PC。

软件未识别特定 EV2400、命令为"未识别/检测到特定器件、并自行承担风险"。 我还在进行进一步的工作,在那里通讯没有发生。 请说明如何进一步进行。

2.要唤醒电路,我按下了开关 S1,将电池与系统连接(在 P+-处连接充电器时,连接不启动),并观察端口 P2 (Vcc、VSS)的电压,该端口存在3.3V 至0的电压波动,以此类推。 因此系统未启动、也未发生通信。 请说明为什么这种现象正在发生,以及如何从它出来?.

这是一项迫切的要求。 请尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    设计师目前在中国庆祝春节。 他会在农历新年后回到你身边。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生、我已经在运行期间的不同点上拍摄了波形的快照。 在这里、我是 UANBLE、要找到要上传的链接、PL 发送上传波形的链接、这样您就能更好地了解这个问题

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉由于假期延迟回复,请查看我的评论如下:  

    1.如果您使用的是 BQ76952、请下载最新的 BQStudio 版本(测试版)。 但是、如果您像 TIDA-010030所使用的那样使用 BQ76940、则需要下载"SLUC539  bq76940/bq76930/bq76920评估软件" https://www.ti.com/tool/download/SLUC539。 提醒、除了 SCL 和 SDA 外、还需要连接 GND (TIDA-010030中的 P2-4)。  

    2. S1用于唤醒 TIDA-010030中的 BQ76940,因此需要确保 C1 (电池1)的供电电压大于1V。 如果 BQ76940成功唤醒、您应该会看到 TS1及脉冲。 然后、如果具有正确的 VIN (应为 BAT+、而不是 PACK+)、则 DCDC LM5164应上电并生成5VDD。  

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、 我将使用 SLUC539。但请指导我是否任何时候必须为本 TIDA-010030使用 bqStudio 软件、因为设计指南文档中提到了 bqStudio 软件、而 SLUC539在同一文档中并未提及。 请发送更新的用户指南以运行该模型。

    还请建议是否要配置 Bq34z100、如果是、请发送相关文档以进行进一步工作。

    此致

    S 比斯沃斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TIDA-010030同时使用了 BQ76940和 BQ34Z100。 如果要评估和测试 BQ34Z100、则必须使用 BQStudio。 这就是我们在 TIDA-010030设计指南中引入 BQStudio 的原因。  

    SLUC539在 TIDA-010030设计指南的3.1.2.1中提及。  

    Ryan Tan