This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench 交流到直流反激式设计仿真故障

Guru**** 2609845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1323212/webench-ac-to-dc-flyback-design-simulation-troubles

您好、E2E:

我在尝试在 Tina ti 上仿真 webench 设计(该行下方的链接)时遇到了困难。 我的 Tina 原理图已附上。 在此设计中、我将220V AC 应用在50Hz 下、旨在17V DC 的输出电压和5A 的电流。

webench.ti.com/.../SDP.cgi

我尽了最大努力使用设计中给出的精确组件、并从原厂来源导入缺失的组件。 每次我运行瞬态分析我得到收敛错误如照片附件所示。 在错误窗口中、它显示错误与某个组件(随附照片中的 D6)相关。  当我尝试确定相关组件有什么问题时、我最终改变了其参数或导入了同一组件的另一个模型、当我再次运行瞬态分析时、我会得到相同的收敛误差、但具有不同的相关组件、 这个循环不停地运行...

我怎么能真正弄清楚出什么错了?

我看了设计的第一阶段、也就是交流到直流转换、它的工作非常好、输出信号是218V 直流、但如何判断电路的其余部分有什么问题呢? 一切都连接在一起、似乎我无法单独测试分立块。

我应该如何处理此问题?

最后注释:是否有人可以检查我是否正确放置了三个绕组变压器? 我使用了三个分立电感器、并以1的耦合比对其进行耦合。 因为设计中显示匝数比为23:9且 Lp=98u、所以我将 Lsec 和 Laux 设置为15u、以满足公式(Lpri/Lsec)=(NPRI/nsec)^2。 从耦合配置的点是至关重要的我,有办法显示他们吗?

感谢您的帮助。
萨梅尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    感谢您发送上述帖子、关于以上问题、您能回答我们以下问题吗?

    1. 请分享上述 WEBENCH 设计的公开链接,无法打开上面分享的链接(添加以下步骤获取链接)。
    2. 如果 TINA 文件(*。 TSC)被共享。

    步骤1 -通过插入所需的运行值创建设计。

    步骤2 -从左上角的下拉选项中单击"Share Design"。

     

    第3步-在‘S设计选项下获取公共链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaheen:

    以下是公共 webench 设计链接:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    附加了 TINA 文件。 非常感谢您的观看!
    萨梅尔

    e2e.ti.com/.../AC_5F00_DC_5F00_CONV.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samer:

    感谢您分享设计链接、我们已经开始研究此问题、我们将在本周结束时返回更新。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samer:

    抱歉、我们没有适合器件的 TINA 模型、但 TI.com 上提供了 PSPICE 模型、该模型可用于为应用 原理图构建 PSPICE 模型。

    https://www.ti.com/lit/zip/slum830的 PFA PSPICE 库文件 

    我将附加 TINA 模型、我们能够在 TINA 中运行仿真、我们能够解决收敛问题、但是我们没有得到预期的结果(下面的链接)。

    另外、我们认为在 TINA 中直接使用 PSPICE 模型可能不正确。 因此、我们建议您在 PSPICE 中构建原理图并尝试仿真。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/3527.AC_5F00_DC_5F00_CONV.TSC

    此致
    沙欣