This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当该值不在数据表中时、如何估算 RθJC (bot)

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1327353/how-to-estimate-r-jc-bot-when-the-value-is-not-in-the-datasheet

您好,TI 团队  

我想知道为什么一些数据表 comporte RθJC (bot)和其他没有?

 当数据表中未描述此参数时、我们如何估算具有外露焊盘的组件的 RθJC (bot)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、  

    请提供一个数据表中缺失该信息的示例。  

    谢谢!

    ~伦纳德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对于外部 LP8868、具有散热焊盘、但   数据表中未介绍 RθJC (bot)

    我们如何估计它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ahmed、当我们研究这一点时、这里有一个很好的参考资料:  

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf 

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我们的专家目前不在办公室。 他明天会回复你。 感谢您的理解。
    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed

    您可以解释一下您现在遇到的问题是什么?

    我们可以看到如何解决它。

    根据 JESD51规则测试该热敏电阻。