This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:从 EPC 库导入 PSPICE 宏时出错

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1327194/tina-ti-errors-importing-pspice-macro-from-epc-library

器件型号:TINA-TI

您好-

我正在努力将 EPC (https://epc-co.com/epc/design-support/device-models ) 中的任何 pspice 宏导入到 TINA 中。

我特别想对器件 EPC2204A 进行建模、

根据我尝试的内容,我得到各种错误,如:无效的数字格式,缺失的语法元素

谢谢

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!    

    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此可使用 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理问题  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。   当问题得到解答时、请单击 This Resolved my issues (此问题已解决)按钮以提供建议。    

    此致、  

    ~伦纳德     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 TINA-TI (这是 Tina I belive 的一个 TI 变体)、此论坛支持以前有关它的技术问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将回应 Leonard 的建议。 请联系 DesignSoft。 它们的 Spice 与 PSpice 非常兼容、但确实有一些差异。 这些可能会导致问题、DesignSoft 应该能够提供指导。

    另一个方法是下载 PSpice for TI。  https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、DesignSoft 能很快提供帮助。  我很担心、因为他们的技术支持界面建议用于付费产品(需要订单号的详细信息等)、而不一定适用于 TI 版本的 TINA。